This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC31XX 无线电工具、设备管理器中的 COM 端口不正确

Guru**** 2538110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100BOOST, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753351/cc3100-cc31xx-radio-tool-com-ports-not-correct-in-the-device-manager

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC31XXEMUBOOST

你(们)好

将一个 CC3100BOOST 插入到 CC31XXEMUBOOST 板上、我让它在一台笔记本电脑上工作、但在另一台笔记本电脑上工作。

这种情况也发生在我们的分包商在多台 PC 上。

我的两台笔记本电脑都运行 Windows 10 x64 Pro。

我可以确认问题不是 USB 电缆、 CC3100BOOST CC31XXEMUBOOST 板或跳线设置。

在工作的笔记本电脑上、当我查看设备管理器时、4个 COM 端口已正确注册、工作正常。

在另一台笔记本电脑上、4个 COM 端口显示在 Device Manager (设备管理器)中的 Other Devices (其他设备)下、当我运行相同版本的无线电工具(V1.2)时、我收到一 条无法加载 DLL 'CC3100Lib.dll'消息。

非常感谢

北京

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byrn:

    似乎 Windows 未正确安装驱动程序。 尝试重新安装 SDK、重新启动计算机、并希望 Windows 正确安装。

    Jesu