This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:OTA 包加密

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753181/cc3220-ota-package-encryption

器件型号:CC3220

您好!

我们目前正在开发基于 CC3220SF 的产品、并已将本地 OTA 功能集成到应用中。 文件系统包含多个文件、包括 OTA 和配置所使用的 HTTPS 服务器的证书和私钥。 我 使用 Uniflash 工具生成了 OTA 更新 tar 包、方法是使用密钥对映像进行签名、如映像生成指南中所述。 其理念是分发 OTA 包以更新客户现场的器件。

但是、tar 包本身 未加密、这意味着可以通过解压缩 tar 归档文件来访问该包的所有内容。 这使得存储在文件系统中的产品私钥和其他安全文件可供任何具有 OTA 更新包的用户公开使用。

我们是否在这里遗漏了一些东西? 是否有办法解决这个问题?

期待您对此有深入的见解。

谢谢、此致、

Adithya

有关该应用的更多详细信息。

SDK - 2_20_00_10

服务包- sp_3.9.0.6_2.0.0.0_2.2.0.6

Uniflash 版本- 4.4.0

IDE - IAR 嵌入式工作台8_22_2

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们的 OTA 功能通过加密套接字发送更新。 这是我们支持的唯一 OTA 相关加密类型。

    如果您希望获得额外的安全性、则需要自己对内容进行加密。

    Jesu