This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WL1807MOD

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/752747/wl1807mod-wl1807mod

器件型号:WL1807MOD

您好!

我们尝试通过 从 TI repo 克隆的 hostapd R8.7_SP3为 WL1807MOD 启用 ACS 模式、因为该版本的 hostapd 在 相关 e2e 帖子中提到可以正常工作

但在 hostapd 启动后出现以下错误:

我还附加了我们的 hostapd 配置文件和更详细的 hostapd 日志。

e2e.ti.com/.../2742.hostapd_5F00_conf.txt e2e.ti.com/.../hostapd_5F00_log.txt

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否从我们的参考脚本中尝试使用 hostapd.conf 文件?:
    git.ti.com/.../conf

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hostapd 抱怨此配置文件中有许多密钥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这似乎很奇怪。
    是否确定要从此处构建匹配的 hostapd?:
    git.ti.com/.../R8.7_SP3

    您是否使用构建脚本进行构建或手动编译?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它通过 buildroot 自动编译。
    当 hostapd 以-v 选项启动时、版本信息中是否应显示此版本号"R8.7"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是我在其中一个平台上获得的输出、因此答案是肯定的。

    root@AM335x-EVM:/usr/share/wl18xx # hostapd -version
    hostapd v2.6-devel-R8.7_SP3
    用于 IEEE 802.11 AP 管理的用户空间守护程序、
    IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP/RADIUS 验证器
    版权所有(c) 2002-2016、Jouni Malinen 和贡献者

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经知道、我们使用完全需要的版本 v2.6-devel-R8.7_SP3:我们具有-v 选项的输出与您的输出不同、这是由于内置预编译配置行为所致。 可能有许多贡献的功能、包括对 wl18xx 的 ACS 支持、由 buildroot 在.config 文件中禁用。
    您能否与我们共享正确的.config 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AFAIK 在使用我们的构建脚本时使用以下的.config 选项:
    git.ti.com/.../android.config

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。
    我们已将 CONFIG_ACS 设置为 n、现在一切正常:这将启用 wl18xx 支持的自定义 ACS 模式。