This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:未使用引脚45时连接引脚47

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/752228/cc3220s-launchxl-connection-of-pin47-when-pin45-is-not-used

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220S

因为我们使用的是部件 CC3220SM2ARGK。 不使用引脚45和引脚46、那么我们是否需要为引脚47供电、在这种情况下是否需要去耦电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Shivam、

    对于 CC3220S 器件、如果您希望将引脚45用作 GPIO 引脚、则只需为引脚47供电并进行去耦。

    Jesu