This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S-LAUNCHXL:是否有任何使用 TI Wi-Fi MCU 的"超低功耗"技术?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1190708/cc3220s-launchxl-is-there-any-ultra-low-power-technique-for-using-ti-wi-fi-mcu

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3220SSysConfig

您好!

我计划购买此套件来构建物联网节点:

https://www.ti.com/tool/CC3220S-LAUNCHXL

众所周知、在3.3V 直流电压下、Wi-Fi 器件消耗的电流约为100mA。  因此功率为330mW。  作为无线节点、它太大了。

我的问题是:
使用此系列 TI CC32xx MCU 时、是否有任何"超低功耗"技术或诀窍?

谨随信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    很棒的问题! 是的、CC3220和 CC323x 器件具有支持超低功耗 Wi-Fi 用例的内置功能。  

    我的问题是->您是否希望避免100s mA 的峰值电流或只是降低平均电流?

    我们器  件的发送电流将始终在100s mA 的范围内、这对于 Wi-Fi 器件来说是很好的预期(请参阅数据表的第8.5节)。 可以通过一些方法来调节器件的输出"功率级别"设置、以将其降低一个位、但无法避免在该级别产生一些瞬时电流。 如果您需要低得多的无线技术、您可能需要了解我们的一些其他无线技术、这些技术可以远低于此标准。

    在平均电流方面、这是您更具灵活性的地方、通常用于启用低功耗 Wi-Fi 节点。  对于低功耗 Wi-Fi 应用、我们 通常会根据所需的连接配置文件类型将它们放在两个桶中的一个:

    1. 始终连接:当设备需要始终 保持 Wi-Fi 级别和/或服务器连接处于活动状态时。 这是使用案例要求器件始终响应远程请求以轮询数据或通过网络接收命令的情况。 这将是最低延迟情况。
    2. 间歇性连接: 当器件仅需定期唤醒或连接到网络以传输或下载某些数据时。

    在每种情况下、都可以通过多种方法将断电电流降至100mA 平均值以下。  也可以在这些模式之间进行混合,但我会让您想象不到这一点。

    对于始终保持连接的应用、您可以通过允许器件进入"省电"模式并在检查接收到的数据或传输之前调整休眠时间来实现此目的。 然后、该器件结合使用将 MCU 置于睡眠状态、并允许 NWP 在未发送或接收时进入"低功耗深度睡眠"状态、以进入"空闲连接"的功率分布。 我们为 avg 提供一个典型值。 此用例中的电流、假设您连接到 DTIM = 1设置(无额外优化)或~102msec 睡眠间隔的 AP。

    通过使用"长睡眠间隔"功能延长睡眠间隔(最长为~1秒)、可以根据 可接受的延迟进一步减少这种时间。 最终达到几百微安的平均值。 在本例中为电流。

    对于间歇性连接的应用、您可以通过控制设备连接到网络的频率及其发送数据的方式(即 UDP、TCP、TLS 和哪个加密套件等)来影响平均功率。 由于重新建立网络连接所需的额外工作和功耗、通常会在间歇性和始终连接之间进行权衡、这取决于允许节点断开连接或休眠的时间。 如果我在间歇性连接有意义之前正确地回忆起、这通常应在60秒的范围内、而不是始终以更长的睡眠间隔进行连接。

    我们有一份非常好的应用手册、其中详细介绍了我们的 CC3x20和 CC3x3x 产品的所有这些内容、我建议您阅读该手册以了解详情。 它们非常相似、只是对 CC3x3x 器件的一些额外功能进行了一些更新。

    此致、

    本·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢详细的解释。

    我选择 CC3220S 是因为它受具有 MQTT 传输的 GUI Composer v2支持。 然后、我不需要花大笔钱来开发客户端 GUI。

    我的使用方案是"间歇性连接"。  CC3220S 将获取温度传感器读数并每分钟发送一次。 然后、它应按照您所述进入深度睡眠模式。

    • 我已从 CCS v12.2内为 CC3220S 创建了一个测试项目。  然后、我打开了 SysConfig GUI v1.15。  您能否向我展示哪些选项可以配置这些不同的电源状态?


    我面临的另一个问题是:

    • 如果我要在不同的站点上大规模部署该板、 每个站点都有自己的 Wi-Fi SSID 和密码、TI 是否有特殊工具来帮助我们将此 MCU 产品作为零售商品进行配置、并让客户在开始使用之前将自己的 Wi-Fi SSID 和密码输入到该板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您查看"功率测量"示例、该示例演示了" 间歇性连接"和"始终连接"的用法。

    SysConfig 文件有助于启用电源策略和设置唤醒源。

    关于配置、我建议您首先阅读"">www.ti.com/.../swra513"。 本指南详细介绍了支持的配置方法。  配置通过 TI 的示例移动应用( 可在 iOS 和 Android 应用商店下载)完成、"">www.ti.com/.../swru472" 说明了如何 创建定制应用。

    在最新的 CC32XX SDK 6.10中、您可以参阅"连接管理器"或"MQTT 客户端"示例、 这些示例演示了如何在需要时自动启用配置的情况下激活 Wi-Fi (基本上、只要设备无法使用存储的配置文件进行连接、就会启动配置)。 连接方法和网络配置的确切设置通过头文件进行配置(有关更多详细信息、请查看应用自述文件)。