This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:发生 CCS 构建文件生成错误

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1191429/cc3235sf-ccs-buildfile-generation-error-occurred

器件型号:CC3235SF

CCS 一直运行良好、直到我进行了软件更新。  现在、当我构建时、我会收到以下错误消息:

发生构建文件生成错误..
当前未安装产品 com.ti.SIMPLELINK_CC32XX_SDK v3.40.0.005、并且没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。
构建停止..

如何安装指定的 SDK?

请提供任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否安装了 SDK (3.40)?

    您能否移植到 更新的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kobi 的回应!
    我不知道如何回答您的问题。
    我卸载了所有内容并重新安装 了以前工作过的内容。  这次我不会更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、每个 CC32XX 都是在相同的时间范围内针对 CCS 版本进行验证的。

    基本上、CCS 应该向后兼容、但您使用的 SDK 已使用3年、因此我想可能会有一些问题。

    如果您不想移植到更新的 Wi-Fi SDK (6.10是最新版本)-那么您的方法将是最简单的。