This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:是否计划支持 TLS v1.3?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1190719/cc3235modas-is-support-planned-for-tls-v1-3

器件型号:CC3235MODAS

大家好、Wi-Fi 团队、

我有一位客户在为 新的 Wi-Fi 项目评估 CC3235x 系列、我们想知道当前或未来支持 TLS v1.3的计划。

您对支持此协议是否有任何意见或反馈?

此致、

Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划提供一个使用支持 TLS v1.3的外部 TLS 堆栈(mbedTLS)的示例。 它应包含在 Q1 SDK 中(大约在3月之前)。

    请注意、由于我们将使用外部堆栈(即堆栈不在  NWP 内运行、而是在应用 M4上运行)、并且堆栈 占用空间 为~200KB -它将仅在 SF 器件上可用(从片上1MB XIP 闪存执行)。 S 器件和模块仅包含用于代码和数据的256KB RAM、这是不够的。

    我们没有计划更新 NWP 的内部 TLS 堆栈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这家小旅馆的负责人! 我会将此信息传递给我的客户、并通知他们根据需要对该主题进行评论、并附上任何后续问题。

    此致、

    Matt