This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:器件的批量配置

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1188773/cc3220sf-launchxl-bulk-provisioning-the-devices

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL

您好!

我可以使用移动应用程序配置单个设备。 (用于添加 WLAN 配置文件 SSID 和密码)。

我是否可以通过任何方式将 WLAN 配置文件信息广播到所有器件以进行批量配置? 请告诉我我们是否有相同的流程/文档。

此致、

Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理论上、    使用 SC (smart-config)配置应该是可行的。

    使用 AP 配置需要移动设备一次连接到每个设备、但 SC 基本上是广播的。

    请注意、该示例(在 SDK 中)仅验证了一个器件的连接、因此您需要更新此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、
     

    感谢您的回答、

     

    我已尝试使用多个器件进行智能配置、工作正常。

     

     

    现在、在整个网络中发送 WiFi 配置文件凭据、 在接收端、如果存在任何其他扫描设备(TI 设备除外)、则可能 会收到这 种广义的播客消息。

      

     

    由于 Smart Config 是 TI 的专有协议、移动应用程序是否以任何 安全方法对 Wi-Fi 凭据进行加密和解密?  

     

    如果没有,我们如何克服这些安全问题?

    此致、

    Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SmartConfig 过程通过使用对称密钥加密(AES128)支持加密网络凭据的传输。 密钥同时应用于移动应用和 SimpleLink 器件中。

     如需了解更多详细信息、请访问 www.ti.com/.../swra513。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

     

    感谢您的回答。

     

    如果将外部  simplelink  设备插入网络并获取详细信息、该怎么办?

    我是否可以更改加密密钥、以便使用智能配置方法仅配置某些特定设备?

     

    谢谢。

     Suresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要配置的设备应具有移动应用程序正在使用的相同密钥(密钥作为参数传递给 sl_WlanProvisioning)。

    您可以将此密钥替换为 OTA 更新。