This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CAN#39;t CONNECT 使用 IAR 通过 JLINK 调试到 CC3220MODSF

Guru**** 2562840 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/684109/cc3220mod-can-t-connect-using-iar-to-debug-over-jlink-to-cc3220modsf

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件:SEGGERUNIFLASHCC3200

我将使用 Segger 的 JLINK 连接到我们的 Wi-Fi 板的 IAR 工作台。 我将 SOP0上拉、并将 SOP1和 SOP2下拉为低电平、以进行2线制 JTAG 调试。 我无法连接到模块。 我的工作台可以连接到 CPU 时超时。 是否还有其他需要设置的内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    如果您使用的是2线制 JTAG、请尝试首先格式化闪存(使用 Uniflash)、进入和开发模式、仅对服务包进行编程。
    当前的 JLINK 驱动程序(请从 www.segger.com/.../加载最新版本) 不支持 CC3220内部闪存编程、因此它当前无法与 SF 器件配合使用(修复仍在进行中)。 但这不应与连接问题相关(预计会阻止使用调试器/加载程序)。
    另请使用以下 processors.wiki.ti.com/.../CC3100_&_CC3200_Debug_Support 中的说明 (您可能需要安装 CC3200 JLINK 脚本)。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kobi、

    好的。 我理解这一点、这是有道理的。 对于 UNIFLASH、它是否仅使用 RX/TX UART 对 SDK 进行格式化和编程? 是否可以使用 SPI 接口?

    谢谢、

    Lisa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    Uniflash 仅使用 UART。
    我假设您已经找到了这个解决方案、因此我将关闭这个主题。
    如果问题仍然相关、请打开新主题。

    BR、
    Kobi