This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:带外测量故障

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1807MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677632/wl1807mod-out-of-the-band-measurement-failure

器件型号:WL1807MOD

团队、

根据第12.3节、在巴西使用 WL1807MOD 进行 WiFi 测量期间、实验室在5GHz 的"带外测量"期间发现了问题。 附加文档的说明-我们在边缘失败了。

您能否建议我们如何正确设置以完成此测试用例的 WiFi 测试?

请参阅以下附件。

谢谢、
Bartosz

e2e.ti.com/.../wifi_5F00_01.pdf

e2e.ti.com/.../Ato-N_BA00_-1135-de-18-de-fevereiro-de-2013-_2D00_-English.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    您能否分享一些有关您进行测量的具体情况的更多详细信息?
    您是否正在使用校准器工具? RTTT? 还有其他工具吗?

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校准器在此设置中使用:

    器件通过电缆连接到 FPS/FSL -频谱分析仪

    5、2 GHz 802.11n (40 MHz)

    较低的通道

    校准器 wlan0 plt power_mode 打开  

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道 38 1 2.

    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 1 38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 3000 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1.

     

    中央通道

    校准器 wlan0 plt power_mode 打开  

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道 46 1 2.

    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 1 46 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 3000 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1.

    上通道

    校准器 wlan0 plt power_mode 打开  

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道 62 1 2.

    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 1 62 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 3000 0 0 0 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 1.

     

    5、4 GHz 802.11a

     较低的通道

    校准器 wlan0 plt power_mode 打开  

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道 100 1

    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 1 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

     

    中央通道

    校准器 wlan0 plt power_mode 打开  

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道 120 1

    校准器 wlan0 wl18xx_plt SET_TX_POWER 20000 0 1 120 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

     

    上部通道

    校准器 wlan0 plt power_mode 打开  

    校准器 wlan0 wl18xx_plt stop_tx

    校准器 wlan0 wl18xx_plt tune 通道 140 1

    校准器 wlan0 wl18xx_plt set_TX_power 20000 0 1 140 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    校准器 wlan0 wl18xx_plt start_TX 400 19 500 0 0 1 0 00:11:22:33:44:55 01:02:03:04:05:06 0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eduard、

    是否可以确认您正在使用的 FW 版本/SP 版本和.INI 文件? 您是否配置为与1根天线或2根天线配合使用? 我们还需要验证其中的一些信息。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduard、

    我没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而被锁定、则创建一个新线程)

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驱动程序版本:OL_R8.a9.22

    PHY 固件版本:版本8.2.0.0.240

    固件已启动(版本8.9.0.0.76)
    我们使用一个天线
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Riz、DFS 问题仍然存在、我们需要您的帮助。 添加了在带外发射的情况下进入线程的附加信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bartosz、

    这里的问题可能是可能需要修改.INI 文件。 您是否根据 CE 要求运行了测试? 这是否通过? CE 和巴西的要求不同。 由于我们的模块从未经过巴西认证、因此可能需要对.INI 文件进行一些额外的"调整"。

    请确认以上内容。 同时、如果巴西的要求不同、我需要与我们的测试机构讨论。

    谢谢、
    Riz