主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 CC3220MOD、 嵌入式编程、 CC3220SF
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我们有一个使用 CC3220MODA (SF 模块)的全新设计-该模块出厂时为空白、我无法使用 XDS110 USB 调试探针连接到它。
作为测试、使用 Launchpad 开发套件 、我通过移除适当的跳线、I set SOP (仅使用跳线0)、将 CC3220MODA 器件与仿真处理器完全隔离、并使用单独的电源为开发套件供电。 在 CCS ( 版本:7.4.0.00015)中的"目标配置"下、我运行了"测试连接"、一切顺利(报告指出我们已成功进行通信)。
在我们的新设计中,我基本上拥有完全相同的硬件设置并运行相同的测试-只有连接失败(以下是报告):
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\dwarner\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为 "2017年11月6日"。
库构建时间为'10:36:36'。
库软件包版本为'7.0.100.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-615'(0xfffd99)。
标题为'C_ERR_SWD_Protocol'。
说明如下:
目标无法看到正确格式化的 SWD 报头。 。
与目标的连接可能不可靠。 尝试降低
TCLK 设置、然后再试一次。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0]
我减少了时钟设置、确保所有电压与开发套件(PDO 引脚、复位线路等)的电压匹配、并且仍然-无连接。
因此、由于所有内容(硬件方面和 PDO 引脚设置)看起来都与我们的开发套件- Q1上的内容相同。 为什么我无法与我们的板通信?
唯一的区别是开发套件中有一个已编程的映像(我认为是"开箱即用"演示)-我们的处理器为空- Q2。 这会产生影响吗?
如果对这个问题有任何见解、我们将不胜感激!
提前感谢。
Dave