This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:CC3220

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/680993/launchcc3220modasf-cc3220

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF

我不熟悉 WiFi 开发。  

使用 OOB 演示串行 WiFi 程序、我是否可以让 PC 检测到 PC 设备列表中的 CC3220项、以便为其分配虚拟 Com 端口#?

这样、PC UI 就可以选择此虚拟端口号。

Visual Studio .NET 201用于开发用户界面软件。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 launchpad、则其上有 XDS110、并在设备管理器上显示 VCP。

    您在寻找这种解决方案吗?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    否、我将使用该 TX/RX 连接到我们的器件通信。 跳 线来设置端口。

    基本上、我正在通过 WiFi 在我们的设备与 PC 之间寻求桥接模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要通过 UART 进行连接、则需要使用 XDS110或 FTDI 等某种电平转换器。

    如果要"序列化"并实现无线网络串行、可以使用 serial_wifi 示例作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Shlomi!

    让我尝试解释一下我要做什么。

    我们当前的电子器件通过 RS-232与 PC 通信 端口。

    我将具有 WiFi 串行的 CC3220放置到我们的电子器件 RS-232中。

    我的 PC 检测到 CC3220为 WiFi、但我无法连接它们、因为我的 UI 正在寻找虚拟端口#。

    提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Shlomi!

    让我尝试解释一下我要做什么。

    我们当前的电子器件通过 RS-232与 PC 通信 端口。

    我将  具有 WiFi 串行的 CC3220放置到我们的电子器件 RS-232中。

    我的 PC 检测 到 CC3220 为 WiFi、但我无法连接它们、因为我的 UI 正在寻找虚拟端口#。

    提前感谢您的支持。