This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220S-LAUNCHXL:CC3220S-LAUNCHXL

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682801/ccs-cc3220s-launchxl-cc3220s-launchxl

器件型号:CC3220S-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我正在处理 HTTP 客户端演示项目,并且遇到了困难,因为下面的代码总是会转到 loop_forever ();

lRetVal = ConnectToAP();
if (lRetVal < 0)

loop_forever ();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用什么器件? 它是 CC3220或 CC3200。 函数 ConnectToAP()也是 CC3200 SDK 和 http_client_demo 的一部分。

    -您可以在此处提供控制台日志吗?
    -您是否在\examples\common\common.h 中设置了 SSID_NAME、SECURITY_KEY 和 SECURITY_TYPE?
    -您是否已在 CC3200器件内上传最新的 Service Pack?

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shweta、

    因为我们在一段时间内没有听到您的反馈、所以我假设您已经解决了您的问题。 我将关闭该线程。 如果您仍然遇到此问题的问题、您可以通过在此处响应或打开新线程来重新打开该线程。

    谢谢、
    本·M