This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:用于 WL1801MOD 上 TELEC (MIC)认证的 INI 文件

Guru**** 2553330 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801MOD, WL1835MOD, WL1837MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/683747/wl1801mod-the-ini-file-for-telec-mic-certification-on-wl1801mod

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件: WL1835MODWL1837MOD

您好!

我的客户对 WL1801MOD 上的 INI 文件和 wl18xx-conf.bin 有多个问题。
他们认为需要设置与 TELEC (MIC)认证设置相同的设置。

1.您是否会共享 TELEC (MIC)认证的 INI 文件?

在 AM335x 的 SDK 中生成默认 wl18xx-conf.bin 的源 INI 文件是什么?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有认证信息均应在以下位置提供:

    processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Certificates

    他们是否已经检查过此链接并对此有具体问题?

    wl18xx-conf-default 基于使用 wlconf 生成的内部默认值。

    请参阅以下文件:
    git.ti.com/.../default.conf

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eyal-San、您好!

    感谢您的回复;不过、由于服务器问题、我无法访问"WL1835MODGB MIC 认证"。
    此外,INI 文件信息是否包含在文档中?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomo-San、

    请参阅随附的 WL1835MODGB 最新 MIC 报告。

    e2e.ti.com/.../3-_2D00_-JR813101_5F00_WL18MODGB.zip

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang-San、您好!

    感谢你的答复。
    但是、我在文档中找不到 WL1835MOD 的设置。
    是否可以共享 INI 文件等设置?

    为了重复使用日本法规的认证、据我了解、客户的设置(例如输出功率)应与认证设置相匹配。
    如果我的理解不正确、请告诉我重复使用日本法规认证的方法。
    我检查以下链接;但是、我找不到有关设置的说明。
    processors.wiki.ti.com/.../WL18xxMOD_Regulatory_Product_Certification

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomo-San、

    [引用 USER="NOMOOM"。但是、我在 文档中找不到 WL1835MOD 的设置。
    您能否共享 INI 文件等设置?

    您可以在以下链接中找到 INI 文件(WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini)。

    BR、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang-San、您好!

    感谢你的答复。
    我们是否可以将 WL1837MOD_INI_FCC_CE_JP.ini's 设置应用于 WL1801MOD 以通过日本法规进行认证?

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo-San、

    对于 WL18x1和 WL18x5、请在相同的 REPO 中使用 WL1835MOD_INI_C2PC.ini。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang-San、您好!

    感谢你的答复。
    我可以理解、WL1835MOD_INI_C2PC.ini 的设置用于日本认证。
    如果我有误解、请告诉我。

    此致、
    Nomo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo-San、

    没错。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、
    Nomo