This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:UART 交流时序参数

Guru**** 2556350 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682429/cc3220mod-uart-ac-timing-parameters

器件型号:CC3220MOD
主题中讨论的其他器件: CC3220SF

您好!

您能否提供 UART 的 AT 时序参数?

谢谢、此致、

Haruko。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    --

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明 一下计时参数的含义?
    UART 参数?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5704 Hi Shlomi、

    我想知道 CC3220MOD 上 UART 的交流时序。

    例如 、在 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/am5708.pdf 上的表5-61中描述了 AM570x 的 UART 交流时序

    您能否为 CC3220MOD 共享相同类型的信息?

    此致、

    超时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们在 http://www.ti.com/lit/ug/swru465/swru465.pdf 下提供了完整的 TRM

    但是、我没有看到 UART 的特定交流时序参数。 也许您可以查看并验证。

    我还会让其他人来看看。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hata -

    正如 Shlomi 所指出的-本文档 www.ti.com/.../swru465.pdf 提供了有关 UART 的所有详细信息、从第149页开始
    UART 配置具有许多可配置选项-因此、本文档中需要许多时序图才能涵盖所有这些选项-相反、在许多地方、会显示数学或详细介绍寄存器设置。

    顺便说一下、TI 驱动程序会为您处理所有这些问题-因此您可以轻松地仅使用外设。
    在此处- C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04\examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXL\drivers\uartecho、在此处为 C:\ti\simplelink_cc32xx_sdk_2_10_00_04\examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXL\drivers\uartechn\drivers\uartechn\drivers\cmware\drivers\chodecma

    您可以看到基本使用示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉让你感到困惑。

    我的问题的背景是:

     我想确认使用嵌入式编程对闪存映像进行编程时、UART 波特率的偏差是可以接受的。

    根据 http://www.ti.com/lit/ug/swpa230/swpa230.pdf 的第3章(第5页)、UART 波特率为921600bps。

    但是、在我的产品中、主处理器无法生成精确频率的时钟。

    因此 、我想确认当使用嵌入式编程对闪存映像进行编程时、UART 波特率的偏差是可以接受的。

    然后、我询问了 UART 的交流时序。

    此致、

    哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hata -
    我认为该器件很可能遵循 UART 通用规范、 这会将偏差置于1%偏差范围内、允许的变化取决于波特率本身(较慢的速度更准确)-我在内部进行检查、以了解如何获得每波特率的确切值以及按比率除(时钟速度)。