This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100MOD:SPI 调试示例

Guru**** 2771045 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100MOD, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679190/cc3100mod-spi-debug-example

器件型号:CC3100MOD
主题中讨论的其他器件: CC3100

尊敬的支持:

我在运行 SPI 调试工具的定制 cc3100mod 板中有一个问题。 程序在以下行挂起:

/*等待 IRQ 值递增*/
   while (irqCheck = g_irqCounter){
   }

通过 UART 刷写服务接收成功(servicepack_1.0.1.11-2.9.0.bin)

此电路板是一个定制的2层电路板、带有 stm32f446 Nucleo 和编程环境 OpenStm32/AC6。

我已经测量了示波器范围内的所有相关信号(3V3、GND、SPI 信号、NHIB 和 RESET)。 电源稳定、未 发现任何短路或未连接信号。 您能不能给我任何可能出错的提示。

谢谢你

奥托帕茨胡伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着您已启用 CC3100、但未从器件获得中断。

    您是否也探测了主机中断线路(因为我在您的列表中看不到它)?

    是否确定设备已打开(设备已退出复位状态)。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。
    此致、
    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、
    抱歉我迟到了。
    我的电路板问题未得到解决。

    我启用了 CC3100、但没有从器件获取中断、并且探测了主机中断线路。
    如何看到器件已打开、复位线路正常。

    谢谢你
    奥托
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要确保器件已通电、并且您使用 NHIB (即从低电平到高电平)切换器件。

    然后、器件应进行初始化。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Shlomi、

    问题解决了、是由于两个焊盘焊接不良造成的。

    此致

    奥托