This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC3220SF-LAUNCHXL:操作系统和驱动程序的配置

Guru**** 2585845 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/685062/rtos-cc3220sf-launchxl-configuration-of-os-and-drivers

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好  

 CCS 和 TI 电路板的即时消息。 我拥有 Linux 设备驱动程序和内核方面的经验。

现在我的问题是、我要构建和完全自定义 CC3220sf 驱动程序、并从代码中删除一些未使用的驱动程序。 我可以在其中执行该操作。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shaik Nagur、

    基本上、链接器将自动删除未使用的代码。
    我不确定您正尝试定制什么、但首先要熟悉 MCU_SDK 文档(在中 /docs/simplelink_mcu_sdk)。 "User_Guide,html"应该回答很多问题。
    大多数定制可通过更改 Project Properties 来完成。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kobi、

    感谢您的快速回复。
    我认为您的答案将会有所帮助。 我看到过网络终端示例。 我觉得它需要更多的内存、然后我开始看到 SYS/BIOS 应用。 SYS/BIOS 是一种最小的"内核占用空间、不带驱动程序"。 那么、现在我的问题是、如果链接器自动优化内容、那么 SYS/BIOS 应用的使用是什么。 我们是否无法在正常应用程序(例如网络应用程序)中创建线程、中断、同步机制? 我看到两个应用程序引导加载程序都不同。 我无法像普通 bin 文件一样刷写 SYS/BIOS .bin 文件。
    因此、请解释 SYS/BIOS 和正常应用程序的区别、并提供闪存 SYS/BIOS .bin 文件的正确详细信息。

    此致
    Nagur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYS/BIOS 文件夹包含直接使用 TIRTOS 服务的示例。
    演示示示例使用 POSIX 作为抽象层、该抽象层可使用其他 RTOS (当前支持 FreeRTOS 端口)。
    您可以将演示示示例中的 POSIX 调用替换为直接调用 TIRTOS 服务(差异不应太大)。

    要了解有关实时操作系统支持的更多信息、请参阅 dev.ti.com/.../

    BR、
    Kobi