请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
CCS 和 TI 电路板的即时消息。 我拥有 Linux 设备驱动程序和内核方面的经验。
现在我的问题是、我要构建和完全自定义 CC3220sf 驱动程序、并从代码中删除一些未使用的驱动程序。 我可以在其中执行该操作。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
CCS 和 TI 电路板的即时消息。 我拥有 Linux 设备驱动程序和内核方面的经验。
现在我的问题是、我要构建和完全自定义 CC3220sf 驱动程序、并从代码中删除一些未使用的驱动程序。 我可以在其中执行该操作。
谢谢
您好、Kobi、
感谢您的快速回复。
我认为您的答案将会有所帮助。 我看到过网络终端示例。 我觉得它需要更多的内存、然后我开始看到 SYS/BIOS 应用。 SYS/BIOS 是一种最小的"内核占用空间、不带驱动程序"。 那么、现在我的问题是、如果链接器自动优化内容、那么 SYS/BIOS 应用的使用是什么。 我们是否无法在正常应用程序(例如网络应用程序)中创建线程、中断、同步机制? 我看到两个应用程序引导加载程序都不同。 我无法像普通 bin 文件一样刷写 SYS/BIOS .bin 文件。
因此、请解释 SYS/BIOS 和正常应用程序的区别、并提供闪存 SYS/BIOS .bin 文件的正确详细信息。
此致
Nagur