This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100MODR11MAMOBR

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/684733/cc3100-cc3100modr11mamobr

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!
我们收到了客户 Sowee 关于 CC3100MODR11MAMOBR 的请求。
您能否确认软件1.0.1.6-2.7.0.0何时注入此模块?
非常感谢您的帮助!
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Virginie:

    模块上的服务包(和其他文件)不会更新(图像仅支持开箱即用演示)。
    预计客户将使用 Uniflash 更新 MCU 映像和 SP 进行开发或生产。

    BR、
    Kobi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kobi、

    感谢您的回答、您是否知道1.0.1.6-2.7.0.0何时启动?

    此致、
    Virginie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2016年8月31日

    BR、
    Kobi