This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:网状时间同步是否仅适用于计时器4?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/683678/wl1837mod-will-mesh-time-sync-only-work-with-timer-4

器件型号:WL1837MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1837AM3354

我们正在设计 AM3354 + WL1837产品。  由于某些电压电平要求、我们希望在实施网状时间同步时使用计时器5而不是计时器4。  我们可以使用计时器5吗?  

谢谢、
Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否参考了以下时间同步实现?:

    如果是这种情况、则在这种情况下、计时器4位于 AM335侧:GPIO 2_2 (TIMER4)、该引脚实际上用作 GPIO。

    如果要使用不同的 GPIO 线、则需要将使用 GPIO 66 (GPIO2_2)的源线更改为所选的不同 GPIO。

    您还需要更改.dts 文件并将相关 GPIO 多路复用为输入、而不是 GPIO2_2。

    这是您要找的吗?

    此致、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否需要有关此主题的任何其他信息、或者我们是否可以关闭此主题?

    BR、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我相信、当我们在备用 GPIO 线路上实施时间同步时、我将会有更多问题。 请关闭该主题。