主题中讨论的其他器件:CC3220SF、 UNIFLASH
我只是尝试使用 uniflash 对 cc3220SF 进行编程。 我不明白为什么它如此复杂、而且在任何地方似乎都没有关于它的文件。
我已经尝试使用他们至少加载但没有错误的虚拟示例。 但是、我无法使用它连接到 AWS 云。
如果有人告诉我如何用我的虚拟文件替换这些文件会有所帮助。 当我查看文件时、它们是.der 或.pem。 它们似乎是其他的东西,所以简单地把这些文件放在我的证书上是不可行的。
我还尝试将文件放置在与 uniflash 虚拟示例的工作方式类似的位置。 然后无法识别 root_ca 密钥、因此我甚至无法按这种方式加载代码。
因此、如果有人可以帮助我解决无法识别 root_ca 密钥的原因。
我还知道我的代码可以正常工作。 当我使用 CCS 加载它时、代码工作并执行我需要的操作。 然而、它只是加载到 RAM 中、用于测试是有史以来最烦人的事情。 我花了一个多星期来看看这个。 如果任何人都能帮助我、而不是不断地向我指出那些不是很有帮助的文档、那么我们就可以解决这一问题、这将会大有帮助。
我看过这个论坛,但没有得到完整的答案,似乎在 Uniflash 工作方面存在一些巨大的差距....https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/t/593513#pi320098=4/
我只需要有关如何执行 Uniflash 的指令或过程。