This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1801MOD:关于 SDIO 连接

Guru**** 2507345 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682629/linux-wl1801mod-regarding-sdio-connection

器件型号:WL1801MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1801

工具/软件:Linux

我计划使用 wl1801模块。

我已经准备好了驱动程序、

输入端是 SDIO、我需要知道是否通过 SDIO 检测到器件、

我是否可以找到是否检测到器件的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nidheesh、

    您可以使用"ifconfig"实用程序来查看 wlan0和/或 wlan1是否出现。

    此致、
    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件启动期间是否会有任何记录表明器件已连接硬依赖。

    例如 、对于 USB 器件、将会有一些类似的日志。

    "在 usb0上检测到高速 USB "、就像这样

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的快速回答、您能回答几个问题吗?

    因此、如果通过 SDIO 检测到器件、那么 ifconfig 应该可以正常工作?

    是否还有其他可能、器件通过 SDIO 获得了正确的连接、但 ifconfig 未显示接口?

    此致、

    Nidheesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果器件已正确连接、您应该在内核启动期间看到一个消息、说明在 SDIO 总线上检测到该器件。
    查找如下内容:

    [1.677829] OMAP_hsmmc 4781000.MMC:卡声称支持低于定义范围的电压
    [1.703131] mmc0:地址0001处的新高速 SDIO 卡

    您是否看到此类消息?

    此致、
    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应 Eyal。
    我将检查此类日志。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有任何有关此方面的进一步更新吗?

    我们可以关闭此查询吗?

    BR、

    Eyal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    我们可以关闭该线眼、

    此致、

    Nidheesh V