This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:HTTP POST 问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/678932/ccs-cc3200-http-post-issues

器件型号:CC3200

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 API HTTPCLI_sendRequestBody()将某些内容发布到服务器上。 但它始终返回-112错误(响应无效)。 我尝试发布的字符串超过256个字符。 只要我缩短字符串的长度、我就能够成功发布帖子(帖子状态= 200)。 我尝试修改 SEND_BUFLEN、 HTTPCL_BUF_LEN 和 重建的 WebClient。 它看起来不起作用。 我缺少什么吗?  

谢谢、
Alisha Kulkarni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否发布显示错误的编辑片段以及失败和工作版本?

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    这是我的 JSON 字符串的一个片段。 我可以将其发布到服务器上、因为它的长度较短且属性较小。 这让我获得了200个成功。 但是、如果我增大该字符串的大小、我会得到上述错误。


    "ABC":201809、
    "XYZ":1、
    "数据":{
    "AAA":234、
    "BBB":13、
    "CCC":158、
    "DDD":10、
    "EEE":2、
    "输入":22、
    }、
    "时间戳":1523015858}



    谢谢、
    Alisha Kulkarni
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否能够解决您的问题?

    我能够发送长度为264的 JSON 字符串(无需修改任何 LEN 宏)。
    您是否在 CC3200 1.3 SDK 中尝试过 http_client_demo?


    此致、
    Toby