This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:CC3220SF

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/681898/cc3220sf-launchxl-cc3220sf

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

您好!

我正在尝试编写一个代码、将 CC3220SF 模式设置为 P2P 组所有者。

我浏览了程序员指南文档(WiFi Direct)的第4.5段、它对我不起作用(我没有看到其他器件的 CC3220SF WiFi!)

是否有用于此模式的示例代码? 请告诉我、为了使 CC3220SF 像 WiFi Direct AP 一样工作、我应该怎么做。

提前感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adham、

    只需检查一下、您是指本文档的第3.5节? http://www.ti.com/lit/swru455

    network_terminal SDK 示例可能对您有所帮助。 它设置 P2P、但设置了 sl_WLAN_P2P_Role_Negotiate、而不是 sl_WLAN_P2P_Role_Group_Owner。 查看 wlan_cmd.c 中的 setP2Params (void)函数、看看您是否可以根据需要对其进行编辑。

    此外、您使用什么类型的器件通过 WiFi Direct 连接到 CC3220、您如何进行? 某些设备可能具有需要启用的特定 WiFi Direct 设置。

    希望这对您有所帮助、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我不起作用。 我使用另一种方法来解决我的问题、而不是直接使用 WiFi