This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120MOD:CC3120MOD 和接地板

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682336/cc3120mod-cc3120mod-and-ground-plate

器件型号:CC3120MOD

您好!

我们最近在控制器设计方面发生了重大变化。 现在、我们将添加一个底部金属板(铝1mm)。 正如我的小图所示、金属板支架从底部非常靠近天线。 此系统连接到叉车的机架、因此不需要从底部进行通信。 但我想知道其他方向的排放会受到多大的影响。 它是否会导致部件过热、是否会将大部分排放降低? 我不太熟悉无线电发射。

使用的天线与 TI 评估板的天线 相同;AH316M245001-T

此外、我不知道到底板接地或浮动会怎么样?






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    金属直接位于天线下方、这肯定会影响天线性能。 天线过热问题不应存在。 您可以在实验中执行以下操作:

    1)在下面没有金属的情况下、使用电流匹配网络回看天线、看看 S 参数是什么样子(这将是 S11、也将是您的基线)。 我希望在2.4-2.5GHz 频带中看到 RL <-15dBm 左右的匹配效果会很好。
    2) 2)接下来在天线下方添加金属、使其浮动、然后接地、并比较性能是否存在差异。
    3) 3)如果您确实看到了差异、请在步骤2中选择与上述步骤1中提供更好 S11数据的选项。
    4) 4)根据上面的3、您将需要查看是否可以重新调整匹配的元素、以查看是否可以返回到良好的 S11 RL (<-15dBm)。
    5) 5)如果您不能、则表示天线下方的金属影响天线性能、您需要考虑不同的天线或将金属移开。 也许您可以选择金属、在金属之间的天线下方使用一些不吸收材料、这样可以让您在 support...no上确定这是否可行、但这只是一个想法。

    如果5不起作用、那么您可以使用外部天线吗?

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、

    我没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而被锁定、则创建一个新线程)


    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riz、

    感谢您的回复。 器件套件的订单上出现了一个混合测试、因此我仅在周五收到了该套件。 我还没有测试过它、但我将继续进行测试、然后从那里继续。 感谢您的推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您的欢迎! 现在、我将继续并关闭此主题。 根据需要随时重新打开或重新发布!

    谢谢、
    Riz