This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220创建接收任务

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679175/cc3220-cc3220-create-receive-tasks

器件型号:CC3220

尊敬的 TI,

请参阅以下目录例程:

examples\rtos\cC3220SF_LAUNCHXL\demos\network_termina\tirtos

如何创建接收任务?  可以从服务器接收数据。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您到底要实现什么目标?

    在 network_terminal 示例中有一个 recv() API 选项,但它没有使用专用任务。

    您是否正尝试为此添加接收任务?

    有许多示例演示了整个 SDK 中的任务创建。 只需查找 pthread_create()。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。
    此致、
    Shlomi