This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120BOOST:无法连接到 wifi

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, UNIFLASH, CC31XXEMUBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679977/cc3120boost-couldn-t-able-to-connect-to-wifi

器件型号:CC3120BOOST
主题中讨论的其他器件:CC3120UNIFLASHCC31XXEMUBOOST

您好!

         我开始使用 MSP432 + cc3120 BoosterPack,可以下载 wifi 示例程序,但 CC3120没有连接到 wifi,NHIB 绿色 LED 持续亮起。

我是否需要使用新的服务包刷写它? 请帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您在 cc3120上有什么内容、但最好对最新的 SP 进行编程。

    为此、您需要使用 Uniflash 工具、并具有 CC31XXEMUBOOST 板。

    你有这些吗?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有这些工具、但当我尝试使用 code composer studio7.3对 msp432 + cc3120进行编程时、CC3120成功连接到 wifi。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此您可以连接到 WiFi。

    但您报告说您无法做到。 使其工作的是 SP 编程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我假设您已经解决了您的问题、因为我没有听到您的反馈。 如果没有、请随时发布对此主题的响应、或打开有关此问题的新主题。
    此致、
    Shlomi