This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3220模块的环境合规性状态

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682546/cc3220mod-environmental-compliance-status-of-cc3220-module

器件型号:CC3220MOD

您好!

是否有人可以告诉我 RoHS、绿色、REACH 和 ICE 状态列中的"工作中"是什么意思? 这些模块是否尚未完成这些合规性? 如果是、那么有什么想法、直到全部完成? 我们目前正处于采用 CC3220MOD 的定制电路板的设计阶段、预计将在大约5个月后投入生产。 届时是否会完成?

此致、

Sourajit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sourajit、

    让我与我们的硬件专家同步、我将在得到答案后尽快回复您。

    谢谢、


    VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sourajit -
    在工作中、在这种情况下、意味着器件是兼容的、但质量人员在 Web 上更新状态方面落后了一点。 我正在努力为您提供一个确定的日期、以便您了解 Web 内容。