This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MODCOM8I:在使用 Wl1837和 CC2538时、WiFi 和 ZigBee 共存

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/683791/wl1837modcom8i-coexistence-of-wifi-and-zigbee-while-using-wl1837-and-cc2538

器件型号:WL1837MODCOM8I
Thread 中讨论的其他器件:WL1837CC2538CC2530

大家好

我们计划将 WL1837和 CC2538用于我们的项目。

我们将介绍 WL18xx 模块硬件集成指南(SWRU437)。

在本文档的第17页上、关于 WiFi/ZigBee 的共存、建议在 wl1837和 CC2530之间进行一些连接。

下面我有2个问题:

wl1837和 CC2538连接相同?  

2.在使用 WL1837和 CC2538时、这些连接对于 WiFi 和 ZigBee 的共存是强制性的(如果相同的连接适用于 CC2538)?

此致、

DP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    COEX 机制是在 WL18xxMOD 和 CC2530的 b/w 下实施的。 它未在 CC2538上进行测试。 我认为没有计划在 CC2538上实施该功能。

    谢谢
    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复。
    Wl1837和 CC2530之间的连接是必需的、如 SWRU437中所述、以实现共存?
    要实现共存、需要对 CC2530固件进行哪些必要的更改?

    此致、
    Dhananjay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    有关已连接的 GPIO 的 b/w WiLink8和 CC2530 for COEX,请访问此 wiki: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_CC253x_Wi-Fi_ZigBee_Coexistence_Test_Suite
    请将 CC2530相关问题发布到 e2e.ti.com/.../

    Saurabh