This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100SDK:CC3100:由于数据对齐问题、同步模式匹配检查期间 STM32F0硬件故障-更新

Guru**** 2637455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100SDK, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/681816/cc3100sdk-cc3100-stm32f0-hard-fault-during-sync-pattern-match-check-due-to-data-alignment-issue--updates

器件型号:CC3100SDK
主题中讨论的其他器件:CC3100

你好  

是否发布了更新的 CC3100 SDK 以解决线程标题"CC3100SDK:CC3100:STM32F0由于数据对齐问题-更新而在同步模式匹配检查期间出现硬件故障"中描述的问题?

 

谢谢你

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC3100SDK 于2018年3月14日更新=> www.ti.com/.../CC3100SDK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我看到了这个更新。 但是、我看不到解决此问题的发行说明。 链接 software-dl.ti.com/.../host_driver_release_notes_1.0.1.11.html 错误。 因此、为了确认问题是否已得到解决、但版本说明中没有解决、或者我是否错过了2018年3月14日 CC3100 SDK 更新的版本说明中的问题? 感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    目前、CC3100 SDK 不支持 M0主机 、包括 M0主机的示例、因此我很难为您验证此信息。

    似乎 在_SlDrvRxHdrRead 函数内对主机驱动程序(driver.c)进行了更改、但我不确定此更改是否可解决原始对齐问题的所有实例。

    如果您能够验证此问题是否仍然存在、则我可以为该特定问题提供修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、奥斯汀

    Arron 表示、此问题将在我的原始线程"CC3100SDK:CC3100:STM32F0由于数据对齐问题而在同步模式匹配检查期间出现硬件故障"的下一版本中得到解决。 我不记得有任何参考、CC3100不支持 M0。

    我的理解是 CC3100支持 M0主机。 请确认 CC3100是否支持 M0主机?

    这个问题在我的主题中和这个链接 e2e.ti.com/.../2324781中进行了解释。

    感谢您在这个问题上的帮助。

    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    很抱歉造成混淆。  让我重新表述我的原始陈述:

         目前、CC3100 SDK 不包含 M0主机的示例、因此我很难为您验证此信息。

    如上所述、为_SlDrvRxHdrRead 函数提供了一个更改。 您能否验证此问题是否仍然存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stephen:

    我尚未收到您的更新、因此我假设您能够解决您的问题。 因此、我将关闭该线程。

    如果您有任何后续问题、请随时参考此帖子提出相关问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀

    很抱歉、我没有尽快回复您。  我没有机会尝试最新发布的 CC3100 SDK。  当我有机会尝试最新发布的 SDK 时、我会告诉您结果。

    我知道您无法测试 M0 MCU、但 TI 的其他人是否在 M0 MCU 上试用过 CC3100 SDK?

    谢谢你

    Steve Paulus  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    据我所知、没有适用于具有 M0 MCU 的 CC3100 SDK 的内部示例。

    因此、如果您在开发过程中看到此问题、请告诉我。