This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:支持 PPP over Serial

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/684368/cc3200-support-the-ppp-over-serial

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: CC3120

您好!

不过、我想问一下这一点。 lwIP 是第三方开发人员的项目、尚不清楚
如果可以将其与 CC3200的 TI-RTOS v2.16协调、尤其是在 lwIP 的第三类情况下
API - BSD 套接字 API。 TI-RTOS 网络开发者套件(NDK)
专为开发 TI 嵌入式处理器的网络应用而设计。
在文档(2017年10月修订)中、详细介绍了 TI-RTOS_NDK_API_Reference_Guide_spru524k.pdf
PPP、HDLC API 函数,指定用于协议支持(LCP + PAP/CHAP,MD5 + IPCP + IP)。
但是、在我的 TI-RTOS 安装中、没有链接目录/ti/ndk. 这里出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC3200器件不支持 NDK。 CC3200在 NWP (网络处理器)中有自己的 TCP/IP 堆栈。 通过 SimpleLink 驱动程序和 BSD 套接字实现与堆栈的通信。

    根据我的经验、将 lwIP 移植到 CC3200应该更容易、而应尝试在 CC3200上使用 NDK。

    更新:作为旧版线程( https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/t/673932 )的后续步骤,为什么要在 AT 命令支持时使用 GSM/3G 调制解调器而不使用 TCP/IP。 使用正确的调制解调器将使您的生活变得更加轻松...

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vlad -
    您是否需要 NDK 或 LWIP? 您能否使用 MSP432和 CC3120或 CC3220 +其他以太网 MCU? 您正尝试构建什么-您不想利用内置 TCP/IP 堆栈的 Wi-Fi 转以太网网网关或 Wi-Fi 无线电?
    C3220、MSP432等的最新 SDK 中提供的功能 - SDK 的核心部分中有一个网络服务部分、适用于所有器件。
    dev.ti.com/.../NS_Users_Guide.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果参考 spru523/524的文档[TI-RTOS_2.16_Users_Guide.pdf]、请参阅 、
    涵盖许多平台、那么组件 TI-RTOS 内核(SYS/BIOS)[和 SYS/BIOS 用户指南- SPRUEX3]是否完全适用于 CC3200?
    此组件是否支持 POSIX 线程(pthread) API?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、
    板载调制解调器[SIM5350]没有内置协议栈。 AT 命令可用于设置
    通过 GPRS 连接外部 PPP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、我知道具有 PPP 的 GSM 调制解调器是如何工作的。 我只想说,你选择了非常复杂的方式,这将不容易实现。

    1月