This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:如何使 CC3100使用被动扫描?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/684381/cc3100-how-do-i-make-the-cc3100-to-use-passive-scan

器件型号:CC3100

您好!


我尝试弄清楚如何使用 CC3100提供无源 Wi-Fi 扫描、
因为我需要静音器件、只有当它找到具有目标 SSID 的合适 AP 时、它才会连接到 AP。

我了解到以下代码:

_u32 intervalInSeconds = 60;
#define SL_SCAN_ENABLE 1
sl_WlanPolicySet (sl_policy_scan、sl_scan_enable、(_u8 *)&intervalInSeconds、sizeof (intervalInSeconds)); 

将开始 活动扫描(https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/simplelink_wifi_cc31xx_cc32xx/f/968/p/602872/2218533?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=scan%20cc3100#2218533)


是否可以在不发送任何帧的情况下强制执行被动扫描?




或者我需要删除所有配置文件、禁用扫描并编写我自己的低级监听器? 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suhoy、

    默认扫描将处于活动状态。 该器件不支持 API 使其成为无源器件。
    如前所述、您可以使用收发器模式来侦听/扫描所需的通道、然后在找到所需 AP 后以站点模式重新启动器件。

    BR、
    Kobi