This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHCC3220MODASF:重新刷写时保留用户文件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/684153/launchcc3220modasf-keeping-user-files-when-re-flashing

器件型号:LAUNCHCC3220MODASF
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我有一个 CC3220MODASF Launchpad。  在我的应用程序中、我将在文件系统上创建多个配置文件。  我希望这些文件能够承受重闪操作。  我正在使用 UniFlash 更新程序、但在此过程中我的配置文件会被删除。  是否有任何流程允许我在重新刷写时保留这些文件?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 Uniflash 软件上载映像、则会擦除闪存内容。 这意味着您的所有用户文件都会被擦除。 这种行为根本无法改变。 这是出于安全原因。

    但是、如果要更改特定文件、可以使用以下选项:
    -从应用处理器代码更改文件(有关更改/sys/mcuflashimg.bin 文件的过程、请参阅 OTA 更新)
    -在开发模式下、您可以在 Uniflash 软件中使用"用户文件浏览器"。 我不确定是否可以通过这种方式更改/sys/mcuflashimg.bin。 如果您使用供应商令牌创建文件...

    1月