This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:CC3220MODA 电流消耗变化

Guru**** 2398195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/681260/cc3220moda-cc3220moda-current-consumption-variation

器件型号:CC3220MODA

您好!

 

我的客户希望知道 CC3220MODA 电流消耗变化

即 MCU 活动 TX 1DSSS TX 功率级别=0。

 

有人拥有或评估此项目?

如果没有数据、我的客户对此商品考虑的容差如何?


请告诉我。

 

此致、

 

Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表上的数字是否不足?

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

     

    感谢你的答复。

     

    是的、

    我的客户正在考虑最小大小和最大大小 电流消耗的情况。

    因此、他们希望知道电流消耗的变化。

     

    是否可以提供此数据?

     

    此致、

     

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供的唯一数字是 DS 上显示的数字。

    这些数字是典型值(例如平均值)、可能会因温度和 VBAT 而异、但也是由于工艺原因。

    对于电流消耗计算、这些数字应该足够了。

    您可以根据 TX 功率级别和器件的功率状态获得完整数据。

    您可以在"电流消耗摘要"段落中看到它。

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

     

    感谢你的答复。

     

    我已向我的客户报告了您的建议。

     

    此致、

     

    Y M