This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:CC3100能否使用代理进行通信?

Guru**** 2762955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/683255/cc3100-can-the-cc3100-use-a-proxy-to-communicate

器件型号:CC3100

我使用的是 Bosch 的 XDK、它使用 CC3100。  该平台使用 SimpleLink 堆栈。  我的网络已设置为在专用企业网络上。  此网络受防火墙的限制、需要设置代理才能与互联网通信。  我希望将数据从 CC3100发送到需要在网络上通过代理的云服务(因为云服务不在我的网络上)。  

CC3100能否处理此类网络设置?  要设置此类通信、我需要采取哪些步骤?

我的假设是、我连接到企业网络、然后必须设置与云服务的套接字连接。  为此、我需要一个证书来连接企业网络、然后需要另一个证书和个人密钥来连接到云服务。  这是正确的路径吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    基本来说、您是正确的。
    您首先需要连接到企业网络(使用相关证书)。


    然后、您需要打开安全套接字(使用云 HTTP 服务器证书)并处理应用中的代理设置(即使用套接字的代理 IP 地址以及 HTTP 请求中的实际云 HTTP 服务器地址)。

    BR、
    Kobi