This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220 OTA API

Guru**** 2559310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/683160/cc3220-cc3220-ota-api

器件型号:CC3220

您好!

是否有文档或网站提供用于 CC3220器件的完整 OTA API? 我迄今找到的唯一涉及部分 OTA 命令的文档是"SWRA510 CC3x20 SimpleLinkTM Wi-FiRegistered和物联网无线更新"。

第二个后续问题、是否有一个 OTA 命令用于在从 CDN 下载映像之前检索新的.tar 文件版本号?

谢谢!

最棒的

Akbar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档以及 SDK 示例是唯一的伪影。 您到底缺少什么?

    关于 API、我想您是指服务器的 API、而不是 OTA 库的内部 API。 我不认为有一个、但有一个内部 API、您可以使用它来获取版本。 您需要 将 OTA_GET()与 EXTLIB_OTA_GET_OPT_VERSION 选项配合使用。

    Shlomi