This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:在 CC3220SF Launchpad 的 MQTT 客户端演示中捕获和分析 MQTT 数据包

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682718/cc3220sf-launchxl-capturing-and-analyzing-mqtt-packets-in-mqtt-client-demo-for-cc3220sf-launchpad

器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

大家好、  

我已按照以下位置的 MQTT 客户端演示进行操作:

使用 CC3220SF Launchpad、它工作正常。 现在、此演示是否遵循 MQTT 标准? 我是说发送和接收的数据包是否符合所有 MQTT 标准?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nour、

    该演示适用于使用 MQTT 的第三方器件(例如 m2m.eclipse.org、适用于 Android/IOS 的 MQTT 应用等)、因此应遵循 MQTT 标准。

    如果您对该标准中有关演示的某些部分有任何疑问、请告知我们。


    此致、
    Toby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我正在处理它、我会告诉您!

    是否有办法知道某个订户是否连接到哪个代理? 换言之、我能否在不查看代码的情况下知道 launchpad 连接到哪个代理?


    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MQTT 基于 TCP 连接、因此相当于询问您是否知道客户端(Launchpad)连接到哪个服务器(代理)。

    要使用提供的 MQTT 库、您需要定义哪个服务器将充当代理(在 MQTT_CLIENT_APP.c 中选中 MqttClient_start()) MQTT_ClientCtx 中的 SERVER_ADDRESS 字段是代理)。 之后、库会处理底层 MQTT 过程(包括 TCP)。

    您始终可以通过 UART 打印 SERVER_ADDRESS。