This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:CC3220引导和启动

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682962/ccs-cc3220-cc3220-boot-and-startup

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

目前、我们可以使用具有 JTAG 的 CCS 来刷写 CC3220。 为了深入了解该过程、我在下面有两个问题、

通常,CC3220启动 ,如 内部引导加载程序-->我的引导加载程序映像-->我的应用程序映像

问题1:

是否 有任何配置文件可用于选择我的引导加载程序映像名称?

问题2:

CCS 刷写应用程序映像二进制文件的机制是什么? 因为 CCS 生成的二进制文件的名称与/sys/目录中的应用程序映像的名称不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的问题答案:

    在 ROM 引导加载程序中、文件/应用程序的硬编码名称在复位后启动。 此文件是/sys/mcuimg.bin、无法更改。
    为此、您需要使用 Uniflash 软件。 请访问 www.ti.com/.../swru469

    TRM (第21.6章)- www.ti.com/.../swru465中介绍了 CC3220SF 的引导过程

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需在 Jan 的答复中添加一个内容、如果器件是 cc3220sf、则应用程序的硬编码文件名是/sys/mcuflashimg.bin.

    Shlomi