This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:绝对峰值电流

Guru**** 2502615 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, TPS62821, TPS62056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682567/cc3200-absolute-peak-current

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: TPS62821TPS62056

你(们)好。  

我对 CC3200的峰值电流消耗有疑问。

我知道、校准期间、DS 的峰值电流为450mA (Vbat = 3.3V)。 该图是整个器件在此期间的峰值吗? 或者、我是否需要添加另一个图来获得绝对峰值?  

我在其他线程上读过这个问题的不同答案、有人说它可以是700mA、有人说是500mA。  

我们正在考虑使用只能驱动550mA 最大负载的稳压器的设计、因此需要准确的绝对峰值数字?

此致

Trevor  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Trevor -
    CC3200的峰值电流(如数据表中所示)为450mA。 根据我的经验、18%的裕度(您说您正在查看550mA 器件)对于电源设计而言不够保守、您需要考虑电源设计中的所有其他因素(成本(包括外部器件)、效率、热性能、 电容器在上电时的浪涌、工作频率(如果是开关)、系统中的其他工作频率等。 -您可以查看 TPS62056 (具有可调节和固定输出电压型号)或 TPS62821 (用于我们提供的两个稳压器)等器件 -不一定要向您销售稳压器-但好的做法是在您的设计中留有合理的利润-这些器件(或其他类似器件)将为您提供这种利润。 您可以在此处根据您的关键进行搜索、以获取适合您的确切器件。
    www.ti.com/.../products.html (假设您在此处需要降压稳压器)-如果您需要升压=> www.ti.com/.../products.html ,LDO 这里=> www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的... 感谢您的及时回复 Josh。