This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WL1835MOD

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682351/linux-wl1835mod-wl1835mod

器件型号:WL1835MOD

工具/软件:Linux

你好

我们希望在产品中使用 WL18XXMOD、并正在使用内核4.14和 WL1835MOD 的最新固件 Yocto 构建的 BeagleBone Black 无线网络上进行稳定性测试。

我们使用 TI 的 wpa_supplicant 软件和 mange 来启动网状网络。 当我们执行 iw dev mesh0站转储时、我们看到所有设备都是网状网络中的对等设备。 我们可以在启动或重新引导后对所有设备执行 ping 操作。 但是、在 while 之后、我们无法再执行 ping 操作。

每个对等设备都从我们可以 ping 的设备列表中消失。 当我们执行 iw dev mesh0站转储时、所有器件仍在列表中、并且链接状态为:estab、即使经过很长时间也是如此。

我们如何解决这个问题?

我们没有看到任何日志消息表明存在错误。

固件:dmesg

Wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.242
wlcore:固件已启动(版本8.9.0.0.78)

Linux 版本: Linux 版本4.14.20-gceefd55269 (OE-USER@OE-host)(gcc 版本7.3.0 (GCC)

存储库:

Linux git: Git://git.ti.com/ti-linux-kernel/ti-linux-kernel.git "分支:TI-LSK-Linux-4.14.y commit: ceefd552693f88d40d447fdb5ac5c42104cd2632  

wpa_supplicant git: Git://git.ti.com/wilink8-wlan/hostap.git 分支:Upstream _25_rebase commit:ee8fbdb840d95e048f58fb62bf3b5472041b5417

固件:Git: Git://git.ti.com/wilink8-wlan/wl18xx_fw.git commit:1e2115acb07a2425d7a282078bd0aa22350eebf8分支:master

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,我看到您正在使用最新的 WiLink8固件。 您是否还将最新的 WiLink8驱动程序向后移植到内核? processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、因为我看到它们自内核4.9以来就位于主线内核中。 还是不是真的? 由于 BeagleBone Black Wireless 及其器件树源、我使用内核4.14。
    内核版本需要什么。
    您能给我写吗:您必须为此使用此版本、该版本适用于此版本、它将起作用吗?
    提前感谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内核4.9中的 WiLink8驱动程序接近最新版本、但缺少一些网状补丁。 如果您运行内核4.14、则可以将最新的 R8.7_SP3向后移植到内核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh

    如何将最新的 R8.7_SP3向后移植到4.14内核?

    它是否将文件从 git://git.ti.com/wilink8-wlan/backports.git -标记 R8.7_SP3复制到内核4.14并重建内核?

    还是其他问题?

    我必须为移植做什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pls Consult wiki: processors.wiki.ti.com/.../WL18xx_System_Build_Scripts 。 您需要将 setup-env 设置为指向内核、CC 等并运行构建脚本。

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saurabh
    我执行了所有这些操作、编译了修补内核、wlcore 驱动程序崩溃。
    我写下了我所做的一切。 这是一份12页的文档、其中包含我执行的所有命令以及结果的重要部分。 这是一个 pdf 文档。 您会看一下吗? 如何将其发送给您?
    谢谢你。
    Paul。