This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:如何设置 DHCP 主机名

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3100, CC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682605/cc3100-how-to-set-dhcp-hostname

器件型号:CC3100
主题中讨论的其他器件: CC3200CC3120

我的问题已在 CC3200论坛中提出、但正如我看到的、问题未得到解决:

我需要设置 DHCP 主机名,以区分路由器 DHCP 客户端列表中的设备,而不是仅 MAC。 我尝试了手册和以上链接中所述的两种方法、但都没有成功。 这两个可配置名称都不是 DHCP 主机名、路由器将连接的 CC3100器件显示为"未知"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3200或 CC3100不支持 DHCP 主机名。 在第2代 CC3220或 CC3120中、应可以通过 URN 更改主机名。

    1月