This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:最大 输入电压

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200STK-WIFIMK, CC3200, TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682192/cc3200-max-input-voltage

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他器件: 、TPS22910A

我想知道 cc3200SensorTag wifi 的最大输入电压。 板上是否有直流/直流转换器用于转换电压,或者它是否需要精确的3V 输入。 我想为其提供一个外部5V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sebastian -
    CC3200STK-WIFIMK 具有板载 TPS22910A 稳压器、该稳压器由电池供电、并为 CC3200和次级稳压器提供 VDD、次级稳压器提供 VDD_SENSOR 电压。 此器件的建议最大值为5.5VDC、绝对最大值为6VDC。 (可在第4页找到、此处=> www.ti.com/.../tps22910a.pdf)

    CC3200STK-WIFIMK 的设计文件如下: www.ti.com/.../swrc337、原理图位于内部、TPS22910A 具有 U2的参考标识符、可在表3中找到。