This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:支持各种射频特性

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/681877/wl1837mod-various-rf-characteristics-support

器件型号:WL1837MOD

WiLink8团队、

我们的客户对于 WL8支持有一些问题、无论是当前支持还是计划支持。

团队成员可以评论吗?

1.支持802.11ac (目前不支持)

2.支持64-QAM 和256-QAM 调制

3.支持20/40/80MHz 通道宽度

4.支持400/800ns 防护宽度

5.支持 MU-MIMO RX。  (我认为目前支持此功能?)

6.支持5GHz 频段、UNII-1、UNII-2a-2c、UNII-3

7.支持802.11r、802.11k、802.11v (目前不支持、但将来不支持?)

提前感谢您的回答。

Ty、
是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.支持802.11ac (目前不支持)
    更正了对此不支持的问题

    2.支持64-QAM 和256-QAM 调制
    我们支持64-QAM、而不是256-QAM

    3.支持20/40/80MHz 通道宽度
    我们仅支持20MHz 和40MHz 通道

    4.支持400/800ns 防护宽度
    是的

    5.支持 MU-MIMO RX。 (我认为目前支持此功能?)
    我们支持2.4GHz 频带上的 MIMO、但不支持 MU-MIMO

    6.支持5GHz 频段、UNII-1、UNII-2a-2c、UNII-3
    是的、有关通道的确切列表、请参阅 www.ti.com/.../swru422a.pdf 的第2部分

    7.支持802.11r、802.11k、802.11v (目前不支持、但将来不支持?)
    我们有一些第三方、例如 Intelligraphics、它们在 WiLink8上提供802.11r/k 支持

    Saurabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saurabh!  感谢快速回复。  我正在与客户讨论、并将建议任何后续行动。

    Ty、
    是的