This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:IAR I-jet "引导目标 CPU&quot 失败;

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/681698/cc3200-iar-i-jet-failed-to-boot-target-cpu

器件型号:CC3200

尊敬的支持人员:  

我使用 IAR 和 IAR I-jet 连接到我们的目标板、并将工作台配置为使用 I-jet 作为调试接口。  遗憾的是、它始终生成"无法引导 CPU"。  用于将 I-Jet 连接到目标板的连接包括 TDO、TDI、TMS、TCK、RESET、 VREF、Vcc 和 GND。  您能否为我提供一些如何将 IAR I-jet 用于我的目标 CC3200板的说明?  谢谢!

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent -
    您的 SOP 设置是什么? 对于 JTAG、应为100、SOP2 = 1 (上拉跳线就位)、SOP1 = 0 (下拉)且 SOP0 = 0 (下拉)
    请在此处查看表1的左下角、以仔细检查您如何处理 SOP 行: www.ti.com/.../swrc289

    此外、您是否在 IAR 中选择了 I-jet/JTAGjet? 您是否联系过 IAR 以查看此调试器是否受支持? 您是否已在 CC3200 Launchpad 上试用仿真器来验证您的设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    一条评论...

    如果您的电路板仅由 I-jet 供电、则可能会出现问题。 最大 I-jet 提供的电流仅为400mA。 CC3200启动的校准电流可能更高。

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 1月、

    您的观点可能是我面临的问题之一。  目前、我们有以下用于调试的引脚。 它们是、VCC、GND、TMS、Tck、 TDO、TDI、TX、Rx、RESET。  似乎我们必须通过 ijet 为电路板加电、但启动电流不够强。 我想这就是为什么它说 CPU 无法启动的原因。  有什么建议吗?

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincent:

    我不确定这是否是一个问题。 我只在 I-jet 的文档中发现了此限制。 就这些。 遗憾的是、我对该调试器没有任何经验。

    从我的角度来看、使用外部电源为您的硬件供电是合理的。 但我不知道您的硬件是如何设计的...

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!  Josh、

    我仔细检查了我们的电路板设计、并确认当我使用 I-jet 连接到电路板时 SOP012为001。  在我们的接线中、我没有连接 TRACECLK、TRACE0、1、2、3和 VTref。  我计划将其中一个 SOP 连接到 VTref。  您认为这些线路的连接是否会导致此问题?  

    文森特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好! 我已经找到了我的问题。 这是接线问题。 请关闭案例!
    文森特