This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220:CC3220处于基站+ AP 模式、可连接4个以上的基站。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/682054/cc3220-cc3220-in-station-ap-mode-and-connecting-ore-than-4-stations-possibility

器件型号:CC3220

您好!

我有2个与 CC3220 WIFI 解决方案相关的问题。

1. CC3220是否支持站点+ AP 模式的同时运行? 如果 TI 没有任何其他支持此选项或此选项的替代解决方案的芯片?

2. CC3220数据表显示、它在 AP 模式下只能支持4个站。 在实际情况下、需要连接到单个 AP (用作网关)的家庭中有4个以上的基站(例如、室内的无线交换机、热水器等)是很常见的、该 AP 需要进一步连接到家庭路由器。 如何处理这种情况?

上述问题的解决方案将极大地帮助我决定为我的设计选择 CC32xx 模块。

谢谢

Gyanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gyanesh、

    CC31xx/CC32xx 器件不支持 AP+STA 模式。 如果您同时需要支持 AP+STA 的器件、则应查找 WiLink-8器件。

    2.是的、CC3220在 AP 模式下仅支持四个已连接的基站。 通常的方式是将所有 WiFi 节点/客户端连接到一个 WiFi 网络。 这意味着将其直接连接到您的家庭路由器。

    1月