This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3220:cc3220 HttpPost sdk2.10

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/677375/ccs-cc3220-cc3220-httppost-sdk2-10

器件型号:CC3220

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想使用 cc3220Httpget 示例(sdk2.10)将数据发送到云

#define headerf"  授权:bidf06e3cfa4d95d63647e33c635ad1806\r\n 高速缓存控制:无高速缓存\r\n 内容类型:application/json\r\n"
#define POST_DATA  "{\"值\":[{\"时间戳\":\"2018-04-03T18:05:47.450Z\"、\"值\":34}]}"

RET = HttpClient_setHeader (httpClientHandle、(HttpClient_HFIELD_REQ_authorization | HttpClient_HFIELD_REQ_cache_control | HttpClient_HFIELD_REQ_content_type)、headerf、strlen (headerf)、HttpClient_HFIELD_persistent);

RET = HttpClient_sendRequest (httpClientHandle、HTTP_METHOD_POST、Request_URI、post_data、sizeof (post_data)、0);

我 的错误! 代码= 400、desc = httpTask:无法获取状态。

当我使用 postman 测试它时、这些信息就足够了。

我怎么了?  

请帮帮我。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    错误是由于发送的数据格式错误造成的。 您能否尝试发送一条简单的消息来确认问题所在?
    e2e.ti.com/.../616069

    此致、
    查尔斯·奥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我设置为 HttpClient_setHeader()。 它的工作原理。
    #define CON_TYPE "应用程序/json\r\n"
    #define m2xkey "承载 f06e3cfae4dadfa7e33c635ad1806\r\n
    RET = HttpClient_setHeader (httpClientHandle、HttpClient_HFIELD_REQ_content_type、con_type、sizeof (con_type)、HttpClient_HFIELD_persistent);
    RET = HttpClient_setHeader (httpClientHandle、HttpClient_HFIELD_REQ_authorization、m2xkey、sizeof (m2xkey)、HttpClient_HFIELD_persistent);

    它的工作原理。
    我可以使用"get"获取数据。
    我可以通过"post"(body=NULL)请求。 但是如果我添加正文,“POST”请求将失败。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 现在没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题的解决方案是什么?