请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:WILINK8-WIFI-NLCP 工具/软件:Linux
尝试在 Debian 9主机上使用 Linaro-GND-toolchain 4.9为 Cortex-A15上的 Debian 8系统构建 TI-OpenLink/wl12x repo。
已成功下载、构建和安装 libnl、openssl、hostap 和 wpa_supplicant。
现在、在构建 wl12xx_modules 时、我最终找不到 GNU/stubs-soft.h 时出现致命错误
当然、我不能使用 armhf (硬浮点)、但此信息在这个阶段似乎会丢失。 所有其他二进制文件都正确编译为 armhf ELF、但我无法确定此处缺少的内容。 手动定义__ARM_PCS_VFP 会导致一组其他问题,因此我似乎必须找到问题的原因。
欢迎提供任何帮助。