This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:上电复位故障

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/681127/cc3220mod-power-on-reset-malfunction

器件型号:CC3220MOD

加电后、我很难让 CC3220开始执行代码。  如果我在指定的时间内将复位线保持在低电平、它不会启动。   我必须将其保持在低电平几秒钟、这比数据表规定的时间长很多、在上电后、模块正常启动、即使在我们测试的大约10%的小型试产运行中、它也无法工作。  1级技术支持在我的电话上花费了大约一个小时、但没有结果。   如果有任何建议,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    nRESET 线路应在很短的时间内处于低电平、应用程序应在释放后立即开始运行。

    您的应用程序一开始是否有 LED 指示灯、以便我们知道应用程序是否开始执行? 或者终端上的打印输出?

    我想这是您拥有的定制板、对吧?

    如果是、我强烈建议进行原理图审阅、以确保它不是硬件问题。

    有关更多一般信息、请参阅以下链接。 硬件核对表文档包含一些其他建议。
    processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_Hardware_Design_Review

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    感谢您的回复。

    您说:
    nRESET 线路应在很短的时间内处于低电平、应用程序应在释放后立即开始运行。

    >>是的,我知道这一点。 问题是、我必须将 nRESET 保持在低电平大约6秒、以使模块复位并开始执行代码。

    您说:
    您的应用程序一开始是否有 LED 指示灯、以便我们知道应用程序是否开始执行? 或者终端上的打印输出?

    >>是。 我们有一个在代码开始运行时立即打开的 LED。

    您说:
    >>是。 它是定制板。 我查看了检查清单、我认为电路板符合那些看起来相关的东西。 我对导致这种情况的原因没有什么想法。 您能建议几个具体的问题进行研究吗? 您有电子邮件地址吗? 我们可以在电话上互相交谈吗? 您的电话号码是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马丁-
    您是否按照文档本身的要求填写了检查清单? 请参阅其中的第一个选项卡、然后查看您可以在其中勾选或提问并将其发送到的列。 (毫无疑问、您已经做到了、但这有助于我们帮助您了解)

    此外、以下是设计文件、以防您错过这些文件:www.ti.com/.../swrc340

    您是否检查了电源? CC3220x 器件的 nRESET 引脚必须保持低电平、直到 VBAT 为供电
    器件被驱动且稳定。
    您是否检查了32kHz 时钟行为与 VIO、VBAT 和 nRESET 的关系? 请参阅数据表第35和36页 :www.ti.com/.../cc3220.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josh、

    Shlomi 发生了什么? 他或你是否有我可以拨打的电话号码、与你谈谈 CC3220MODSF 上的这种神秘行为? ...please!!!!!

    是的、我已经检查了电源。 正如我解释过的、为了使模块正常启动、我必须在 VBAT 达到3.3V 后将 nRESET 保持在低电平6-7秒。 这在芯片数据表的图4-6中列为 T1。 如果我按照表4.3中的规定将 nRESET 保持为低电平3ms、则模块将不会启动。 我必须在模块正常启动前将 nRESET 保持为低电平6秒-任何时间都不会小于6秒,并且模块将不会启动。

    由于我们使用的是模块(CC3220MODSF)、而不是芯片(CC3220)、因此我们无法访问芯片本身上的引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确信 Shlomi 还不错-目前他不在办公室、未来几天也不会来了-
    您可以在 E2E 论坛上向我发送私人邮件、也可以向我发送电子邮件=> joosh.Wyatt @ TI.com、其中包含检查清单和原理图、然后给我时间(至少一天)来查看检查清单并回复您。