This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:SOP 配置

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/679801/cc3220mod-sop-configuration

器件型号:CC3220MOD

大家好!  

我已经阅读了 SOP 上的其他帖子(包括 Roger 在这篇帖子中的评论:  )

但是、我仍然对生产/组装阶段必须使用哪种 SOP 配置感到困惑。

最终产品的正确配置是什么? 第6.9章"引导模式"中描述的所有模式似乎都是"开发模式"。  

我们担心、将最终产品留在例如 UARTLOAD_Functional 4WJ 中会为我们的产品遭受攻击打开巨大的大门。

是否没有“唯一功能”模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在已部署的产品中、 可以是 UARTLOAD_Functional 或4WJ_Functional。

    您为什么认为这是一个问题?

    如果攻击者没有实际破坏设备、我看不到它如何成为潜在的攻击。

    此致、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我的关注点。 如果它们物理断开器件、则将器件置于 UART 负载模式。 然后读出固件。 或加载损坏的映像。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果它们断开器件、它无论如何都会被破坏。 如果我们只有功能模式、它会有什么帮助? 如果您担心读取数据、串行闪存上的数据会被加密、因此您应该是安全的。

    Shlomi