This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:固件是否将根据链路质量调整 TX 功率

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/680832/linux-wl1835mod-whether-the-firmware-will-adjust-the-tx-power-according-to-the-link-quality

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

你好、在那里

我在定制板上使用 WL1835+AM335X。 WiFi 驱动程序 R8.5与 Linux SDK 01.00.03搭配使用。 一切看起来都很好。 但我不确定是否需要 在链路质量不佳的情况下以人为方式设置更高的 TX 功率。 或者固件将自动执行该操作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、WiLink8固件将根据链路质量、重新传输等自动调整 TX 速率/功率

    Saurabh